Teledyne FLIR rilascia il modulo termocamera a infrarossi a onde lunghe Tau® 2+ con prestazioni migliorate e sensibilità aumentata
Teledyne FLIR, che fa parte di Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), ha annunciato oggi la Tau 2+, la fotocamera Tau 2 a infrarossi a onde lunghe (longwave infrared, LWIR) con la massima sensibilità di Teledyne FLIR. Con le stesse interfacce meccaniche, elettriche e ottiche Tau 2 affidabili e ampiamente distribuite, testate nel mondo reale, la Tau 2+ è una sostituzione drop-in, ma con un miglioramento di 1,5 volte la sensibilità e un motore di elaborazione delle immagini completamente riprogettato per offrire nitidezza e contrasto notevolmente migliorati.
“La Tau 2+ è il modulo termocamera ideale per gli ambienti più impegnativi, soprattutto quando è necessario rilevare obiettivi più piccoli e difficili da trovare su lunghe distanze,” ha affermato Dan Walker, VP Product Management OEM Cores, Teledyne FLIR. “Le prestazioni termiche LWIR migliorate e l’affidabilità leader di mercato la rendono ancora il modulo termico ideale a più basso rischio per veicoli senza pilota, applicazioni di sicurezza e viste termiche.”
Rilevamento di oggetti a distanze maggiori
Con una temperatura differenziale equivalente al rumore (NEDT) inferiore a 25 mK (milliKelvin), – metà del tipico standard di settore – la Tau 2+ offre prestazioni di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) notevolmente migliorate. E con le opzioni di lenti ampie Tau esistenti e la semplice interfaccia ottica per ottiche progettate dall’integratore, è possibile ora sfruttare questo DRI migliorato su più campi visivi (FOV).
Risolvere le informazioni chiave
L’algoritmo di elaborazione delle immagini migliore della categoria Tau 2+ fornisce dettagli termici più chiari in ambienti difficili. Grazie a un nuovo livello di differenze di temperatura risolvibili minime (MRTD), un contrasto migliorato della scena con neri più neri e bianchi più bianchi e un basso rumore dell’immagine. Tau 2+ è in grado di risolvere le informazioni chiave con un contrasto migliorato e immagini più nitide.
Progettato per gli integratori
L’interfaccia condivisa Tau 2 e l’accesso al team di assistenza tecnica altamente qualificato con sede negli Stati Uniti riducono i rischi legati allo sviluppo e il time to market. Progettata appositamente per gli integratori, la Tau 2+ offre la più ampia gamma di opzioni di lenti disponibili nel settore e una documentazione completa del prodotto con molti anni di esperienza nella produzione Tau. I connettori commerciali standard includono USB, CMOS, Camera Link o Ethernet.
Teledyne FLIR Tau 2+ è disponibile per l’acquisto a livello globale presso Teledyne FLIR e i suoi rivenditori autorizzati. Per saperne di più, visita oem.flir.com/tau-series