Bloqueo de píxeles autónomo de misión para drones de VFP

/globalassets/oem---flir/product-families/prism-ecosystem/prism-skr/missionautonomous-pixel-lock-for-fpv-drones/pixel-lock-whitepaper-header.jpg

Guía de terminales en evolución hacia una arquitectura de compromiso adaptable y resiliente

El software integrado y el silicio de alto rendimiento cumplen los requisitos actuales para el reconocimiento automatizado de objetivos (ATR), el seguimiento y la vuelta a la posición inicial en aplicaciones de defensa como misiles inteligentes, drones y municiones merodeadoras.

Para mantener el éxito, especialmente en teatros disputados, los sistemas deben aprovechar la guía de terminales basada en bloqueo de píxeles. Esta capacidad ha surgido como una característica crítica en los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) contemporáneos, especialmente aquellos destinados a la vista en primera persona (FPV) y perfiles de misión abatibles como se describe en el programa de dominio de drones del Departamento de Guerra de EE. UU., que pretende comprar más de 300 000 drones que pueden producir efectos mortales en los entornos de campo de batalla más difíciles.[1]

Figura 1. Drón de ataque de FPV teórico

Muchos de los sistemas tradicionales suelen optimizarse para la tarea de alcance estrecho de guiar visualmente una plataforma a un objetivo seleccionado durante la fase final del vuelo. En condiciones controladas y con rangos de compromiso cortos, estos enfoques de “bloqueo y vuelo” pueden ser eficaces. Sin embargo, las tasas limitadas de aciertos informadas de la guerra de Ucrania debido a la guerra electrónica (EW) y el error humano en los últimos segundos, los entornos operativos modernos y los requisitos de rendimiento actualizados exponen cada vez más las limitaciones del control piloto continuo y la orientación solo de terminal.

Las misiones ahora se caracterizan por geometrías que cambian rápidamente, observabilidad parcial, reglas de compromiso en evolución y condiciones disputadas que exigen adaptación en tiempo real. Un marco de autonomía ofrece una arquitectura alternativa: en lugar de tratar el bloqueo de píxeles como una capacidad de terminal aislada, el compromiso visual se integra en una pila de autonomía a nivel de misión responsable de la percepción, la toma de decisiones y el control de vehículos a lo largo del ciclo de vida de la misión. En esta construcción, el bloqueo de píxeles sirve a la intención de la misión en lugar de definir el sistema. A través de la lente del coste por efecto, una probabilidad de golpe significativamente mayor que las alternativas menos fiables, especialmente aquellas que fallan en entornos disputados, puede ofrecer un valor sustancial.
[1]¿https://dronedominance.mil/leaderboard.html?utm_source=boletín de noticias&utm_medium=correo electrónico&utm_campaign=newsletter_axiosfutureofdefense&stream=arriba

De la guía de terminales a la lógica de supervisión: Bloqueo de píxeles autónomos de misión

Los sistemas tradicionales de bloqueo de píxeles suelen mostrar un comportamiento binario: una vez que se selecciona y bloquea un objetivo, el vehículo se compromete a una solución de guía directa hasta que se produce un impacto o una pérdida de seguimiento. Esta arquitectura proporciona una capacidad limitada para reevaluar la validez del compromiso o recuperarse de condiciones degradadas.
Figura 2. Diagrama de estado de autonomía que muestra comportamientos de compromiso, replanificación y ataque

La siguiente fase añade una capa de supervisión de misión lógica que evalúa continuamente la geometría de la interacción, la confianza en el seguimiento, el estado de navegación y las restricciones operativas. Con “Misión-Bloqueo de píxeles autónomo”, cuando los criterios de compromiso ya no se cumplen, el sistema puede desactivarse o anularse de forma autónoma. Es importante destacar que los comportamientos de cancelación no implican la finalización general de la misión; en su lugar, el sistema admite el reposicionamiento autónomo, los patrones de retención, la coordinación de tiempo en el objetivo o el encuentro de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) antes de la interacción de seguimiento.

Tabla 1. Comparación de sistemas de bloqueo de píxeles autónomos y solo terminales

Capacidad Sistemas de bloqueo de píxeles solo de terminal Bloqueo de píxeles autónomo de misión
Comportamiento de orientación Guía fija de terminales con vuelos rectos Desactive, cancele, vuelva a planificar o vuelva a atacar de forma autónoma
Método de seguimiento Contraste visual básico o coincidencia de plantillas Seguimiento avanzado de ReID con identidad de objetivo persistente y recuperación de oclusión
Alcance de la misión Capacidad de solo terminal Escala desde IA asistida hasta misiones totalmente autónomas
Flexibilidad de plataforma Diseñado exclusivamente para ataques de FPV unidireccionales Admite misiones asistidas y totalmente autónomas en el mismo hardware

Escalabilidad arquitectónica y concepto operativo de modo doble

La mayoría de los sistemas existentes integran capacidades de IA en plataformas de FPV pilotadas manualmente, lo que limita la escalabilidad a medida que cambian los requisitos de autonomía. Mission-Autonomous Pixel Lock presenta una salida al presentar una arquitectura de autonomía de extremo a extremo desde el inicio, que abarca navegación, ejecución de misiones, participación de terminales y comportamientos de recuperación dentro de un único marco unificado.
Esta progresión fluida de humano en el lazo a humano en el lazo y operaciones totalmente autónomas se puede lograr mediante la configuración del software, evitando el costoso y potencialmente lento rediseño del hardware. Este nivel mejorado de escalabilidad definida por software se alinea con iniciativas de autonomía por fases, incluidos programas en los que los primeros requisitos enfatizan la participación asistida y las fases posteriores exigen la ejecución y resiliencia autónomas de la misión.

Mission-Autonomous Pixel Lock también puede admitir operaciones de transferencia de FPV asistida y misiones totalmente autónomas utilizando una referencia de hardware común. El procesamiento de visión compartida, los bucles de control y la lógica de misión reducen la carga de formación y la complejidad logística al tiempo que permiten flexibilidad en todos los perfiles de misión. Además, un diseño de modo doble permite que una sola plataforma admita misiones abatibles de bajo coste y operaciones autónomas avanzadas que se anticipan con mayor frecuencia en fases posteriores del programa.

Seguimiento persistente de objetivos mediante reidentificación (ReID)

El rendimiento de la guía terminal se ve muy influido por la solidez de la metodología de seguimiento subyacente. Los enfoques convencionales basados en contraste o de coincidencia de plantillas son vulnerables a la oclusión y la variación del punto de vista.

Se pueden implementar técnicas avanzadas de ReID para mantener una identidad de objetivo persistente a lo largo del tiempo, oclusión y cambio de geometría. Un concepto de “empujar para aprender”, actualmente en desarrollo, permitirá a los operadores designar un objetivo sobre la marcha mientras ReID aprende el objetivo, lo que permite un seguimiento persistente. Al fusionar las características de textura, geométrica y detección térmica, un sistema mejorado permitirá una readquisición fiable de objetivos y una discriminación selectiva de puntos de mira, lo que respaldará una toma de decisiones termales más eficaz.

Figura 3. Secuencia de fotos de infarto: seguimiento de continuidad a través de la oclusión basado en ReID

Optimización del coste por efecto: Una ventaja estratégica

Aunque los módulos de bloqueo de píxeles básicos de bajo coste han entrado en el mercado a precios de 100 USD o menos, normalmente dependen de un seguimiento básico basado en contraste que se ve fácilmente interrumpido por oclusiones, desorden o maniobras de objetivos agresivos. Por el contrario, Mission‐Autonomous Pixel‐Lock aprovecha la misma computación de alto rendimiento utilizada para un conjunto completo de misión-autonomía, que se ejecuta en plataformas como Qualcomm QCS8550 y NVIDIA Orin NX.

Ejecutar una pila completa de reconocimiento automático de objetivos (ATR) con reidentificación (ReID) en silicio de alto rendimiento de Qualcomm y NVIDIA permite una precisión de fase terminal que las soluciones de gama baja no logran. Esta base de hardware permite al sistema volver a adquirir objetivos de forma fiable tras una oclusión completa o una pérdida de señal, lo que aumenta las tasas de éxito de la misión. En última instancia, Mission‐Autonomous Pixel‐Lock mejora los resultados porque está optimizado para el coste por efecto: al ofrecer una probabilidad de golpe sustancialmente mayor, el sistema puede ser más eficiente que las generaciones anteriores de misiles inteligentes, drones y municiones merodeando.

Una nueva era de ejecución de misiones UAS

La ventaja operativa en entornos disputados se deriva cada vez más de la adaptabilidad y la velocidad de decisión en lugar de solo el rendimiento del terminal. Al integrar lógica de misión adaptativa, seguimiento persistente y autonomía escalable, Mission‐Autonomous Pixel‐Lock cambia la ventaja del control centrado en el operador a la toma de decisiones a nivel de sistema. Este enfoque permite reducir la carga de trabajo del operador, mejorar la eficiencia de la misión, optimizar el coste por efecto y mantener la relevancia operativa a medida que evolucionan los requisitos de autonomía.

Figura 4. Bloqueo de píxeles autónomo de misión operativo – Comando y control – Interfaz

No es ningún secreto que los pequeños sistemas no tripulados son fundamentales para el éxito militar en el teatro, como demuestran los recientes conflictos en todo el mundo. Aquí, Mission‐Autonomous Pixel‐Lock permite a los sistemas de armas guiadas lograr una ejecución de misiones más eficaz a través de una supervisión inteligente dentro de una única plataforma de autonomía de lazo cerrado. Transforma el bloqueo de píxeles de una ayuda de guía terminal en una verdadera capacidad de autonomía a nivel de misión, proporcionando una ruta perfecta desde el compromiso asistido del objetivo hasta la autonomía completa.

Para obtener más información sobre Prism SKR, un software de autonomía y ATR de circuito cerrado impulsado por la percepción de Teledyne FLIR OEM con búsqueda avanzada, selección de punto de mira 3D, bloqueo de píxeles autónomo de misión y operaciones conscientes del terreno, visite: oem.flir.com/skr.

Artículos relacionados