Support Center

Knowledge Base

144 成果

よくあるご質問

What is the standard warranty period for Tau2, Quark2, and Boson cameras?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the Tau2 PCB Wearsaver and what does it do?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What is the voltage on the legacy Photon serial port? Do I need to access the serial port for normal operation?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What material is used for the sensor windows of FLIR's uncooled cameras? Does the window have an anti-reflection (AR) coating? Can these cameras image below 8µ?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What methods are available to acquire digital data using legacy Photon?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What power density will saturate the pixels on the legacy Photon camera?

ストーリーを読む

よくあるご質問

What voltages can I use on the Tau2 and Quark2 serial port?

ストーリーを読む

よくあるご質問

When changing to Manual AGC, what needs to be done to generate a useful image?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Where can I get a cable that fits the Quark2 Cable Adapter board?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Why do Boson, Tau2, and Quark2 cameras need Schedule B and HS numbers?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Why does a thermal image suddenly turn bright or dark when a new object enters the scene?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Why does FLIR offer OEM camera modules with and without shutters?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Why doesn’t DDE appear to have an effect on AGC?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Will a pixel kill tool be available for Boson users?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Will the Movidius SDK be available to users?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Will the Photon replicator board used for the Tau2 320 work with the Tau2 640?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Will the VPC allow an image from Tau2, Quark2 to be displayed on a PC or is a video frame grab card needed?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Would the VPC and the GUI allow a Tau2 or Quark2 camera to be directly connected to a PC or laptop?

ストーリーを読む

記事

サーモグラフィについて自動車のエンジニアと開発者が知っておくべきこと

ストーリーを読む