サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

/globalassets/oem---flir/product-families/osg/13-considerations-header-image.jpg

サーモグラフィカメラ用のレンズを選択する際には、使用されている技術や、測定対象物の使用目的に関する知識など、多くを考慮する必要があります。これには、使用される技術や、イメージャーの目的とするアプリケーションに関する知識が含まれます。さらに、新しいIRカメラレンズ(カメラに取り付けたレンズアセンブリ全体)用に組まれた予算の価格帯と照らしあわせ、どのような結果を達成しなければならないかについてもよく考えておくことが重要です。レンズのこのような重要な側面を知ることで、選択プロセスが容易になります。

12-considerations-for-thermal-infrared-camera-lens-selection-thumb.png