Leptonスポットメーターコード

放射測定を備えたLepton®は、すべての熱画像ピクセルで、正確な非接触温度測定データを提供します。

ラジオメトリーとは?

Leptonは、放射測定を備えているため、Leptonの温度安定化出力を実際の現場の温度に変換するために必要な較正と外部処理を簡素化します。ユーザーは、最小限の作業で、戻されたバッファで、較正された現場の温度を直接取得できるようになりました。

ラジオメトリー®を備えたLeptonには、ビデオ出力に影響を与える放射測定モードに複数のオプションがあります。

  • 放射線測定が有効、TLinearが有効
  • ラジオメトリーが有効、TLinearが無効
  • 放射線測定が無効

デフォルトでは、放射線測定は有効になっており、TLinearは無効になっています。スポットメーターは較正を必要とせず、正しい値を出力するため、正確な温度測定が必要な場面で有利です。Leptonを実行すると、中間の9ピクセルの平均が取得され、画面に摂氏で出力されます。

図1: 約7.3メートル離れた場所では、平均気温は、約0.09平方メートルの面積をカバーしています。

図2: フレーム中央の壁の温度測定値が画面に出力されます。

図3: 高温の物質が中央にある場合、中央の十字線の正確な平均が表示されます。



既存のLeptonコードベースを把握している場合、Leptonをラジオメトリーで稼働させるために多くを変更する必要はありません。最新のコードベースをこちらからダウンロードしてください。