Teledyne FLIR は、強化された性能と高い感度を備えた Tau® 2+ 長波赤外線熱カメラモジュールを発売

/contentassets/c32414a96bae41bf8c7a86ce158321c0/tau2-announcement_v2.jpg

Teledyne Technologies Incorporated(NYSE:TDY)の一部門であるTeledyne FLIRは本日、Teledyne FLIRの高感度長波赤外線(LWIR)Tau 2カメラであるTau 2+を発表しました。Tau 2+ は、信頼性が高く、広く導入されている実世界でテスト済みの Tau 2 の機械的、電気的、光学インターフェースを備えたドロップイン式の代替製品で、感度が 1.5 倍向上し、画像処理エンジンが全面的に再設計され、鮮明度とコントラストが大幅に向上します。

“Tau 2+は、特に長距離にわたる最小かつ最も検知しにくいターゲットの検出が必要な場合に、最も困難な環境向けの熱カメラモジュールです”と、Teledyne FLIRの製品管理OEMコア担当VPのDan Walker氏は述べています。“LWIR 熱性能の向上と市場をリードする信頼性により、無人航空機、セキュリティ・アプリケーション、熱サイトに最適な、最もリスクの低い理想的な熱モジュールとなっています。”

 

遠距離での物体の検知

ノイズ等価差動温度(NEDT)が 25 mK(ミリケルビン)未満の Tau 2+ は、–一般的な業界標準では半分–である検出、認識、および識別(DRI)性能を大幅に向上させます。さらに、Tau’の既存の広角レンズオプションとインテグレーターが設計した光学系用のシンプルな光学インターフェースにより、この改善された DRI は、複数の視野(FOV)で活用できるようになりました。

 

重要な情報の処理

Tau 2+ は、困難な環境でもよりクリアな温度の詳細を提供するクラス最高の画像処理アルゴリズムを備えています。新しいレベルの最小分解可能温度差(MRTD)、より黒い黒とより白い白による改善されたシーンコントラスト、および低い画像ノイズが特徴です。Tau 2+ は、改善されたコントラストと鮮明な画像で、重要な情報を処理するのに適しています。

 

インテグレーターのための設計

共有のTau 2インターフェースと、統合サポート向けの、米国を拠点とする高度な資格を有するテクニカルサービスチームへのアクセスにより、開発リスクが軽減され、市場投入までの時間が短縮されます。インテグレーター向けに真に設計されたTau 2+は、業界’最高の幅広いレンズオプションと包括的な製品ドキュメントを提供し、長年の信頼性の高いTau 生産における経験を有しています。市販のコネクターには、USB、CMOS、カメラリンク、イーサネットなどがあります。

Teledyne FLIR Tau 2+は、Teledyne FLIRおよびその正規販売店から世界中で購入できます。詳細については、oem.flir.com/tau-seriesをご覧ください。

 

ご注目欄 - Tau 2+のご紹介