FLIR ADKが完全自動走行を実施
FLIR、VSI自動運転シリーズに参加
2020年7月6日、VSIはカスタマイズされたFord Fusionで、自動運転シリーズと呼ばれるプログラムでAEBと自動運転技術を実演する全国ツアーに出発します。FLIRのサーマルADKは、VSIが開発した新しいサーマル、レーダー、可視ヒューズ付きセンサーシステムを実証する、自動車のセンサースイートに統合されています。
VSI車両機器は、可視カメラ、サーモグラフィ、ライダー、レーダー、高精度ローカリゼーションなど、センサーのフルスタックを構成しています。オンボードコンピュータは、センサーにとって困難な重要なシーンやセグメントを処理し、記録します。VSIは困難なセクションや道路のシーンに注釈を付けることができるため、記録されたデータはドライブ後の分析に有用です。
サーモグラフィ技術は、特に夜間の運転や人間の運転手や既存のADASセンサースイートにとって難しい、その他の低視認性条件において、自動車の安全性を改善するために不可欠です。FLIR Systemsの自動車チームは、VSIとその自動運転シリーズとのコラボレーションを通じて、田舎や都市の環境全体にわたる独自の環境でサーモグラフィデータを収集する機会に興奮しています。このデータは、ADAS、AV、そして現在では自動緊急ブレーキ用のFLIRのサーマルセンシング技術の開発に不可欠です。これらのポストドライブデータセットは、さまざまな状況やシナリオにさらされた場合の認識システムのパフォーマンスを理解する上で有益です。

2020年7月6日 - VSIはシリーズ最初のドライブとなるAutomated Drive Northを発売します。車はミネソタ州北部、ウィスコンシン州、ミシガン州アッパー半島を経由してアナーバー(ミシガン州)に向かいます。VSIは、広範囲で北部環境に触れることで、曲がりくねった道路、低視認性、変化する天候、野生生物など、多様な条件のデータを捉えられるものと期待しています。この旅は、デトロイトのAmerican Center for Mobilityで終わります。VSIは、そこで自動車のパートナーであるFLIRとの自動緊急ブレーキのテストを継続します。
VSIは7月末にミネアポリスに戻り、Automated Drive Northを完成させます。この車は、ミシガン州デトロイトからイリノイ州シカゴ、ウィスコンシン州マディソンに行き、ミネアポリスに到着します。このドライブでは、比較的都市環境でのデータ収集を行います。