FLIR ADK 시장 출시

FLIR와 VSI, 보다 안전한 AEB에 집중하다

FLIR, VSI Automated Drive Series에 참여

2020년 7월 6일, VSI는 맞춤형 Ford Fusion에서 Automated Drive Series라는 프로그램에서 AEB와 자동화 차량 기술을 시연하는 전국 투어를 시작할 예정입니다. FLIR의 열화상 ADK가 차량의 센서 제품군에 통합되어 VSI가 개발한 새로운 열화상, 레이더, 실화상 융합 센서 시스템을 시연할 예정입니다.

VSI 차량 장비는 실화상 카메라, 열화상, 라이더, 레이더, 정밀 측위 등 전체 센서 스택으로 구성됩니다. 온보드 컴퓨터는 센서가 처리하기 어려운 중요한 장면과 세그먼트를 처리하고 기록합니다. 기록된 데이터는 VSI가 까다로운 구간과 도로 장면에 주석을 달 수 있기 때문에 주행 후 분석에 유용합니다.

열화상 기술은 자동차의 안전성을 향상시키는 데 매우 중요하며, 특히 야간 주행이나 기타 가시성이 낮은 조건에서 운전자와 기존 ADAS 센서 제품군이 어려움을 겪는 경우 더욱 그렇습니다. FLIR Systems 자동차 팀은 VSI 및 자동화된 드라이브 시리즈와의 협력을 통해 농촌 및 도시 환경의 독특한 환경에서 열화상 데이터를 수집할 수 있는 기회를 얻게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이 데이터는 ADAS, 자율주행차, 그리고 현재 자동 긴급 제동을 위한 FLIR 열 감지 기술을 개발하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 드라이브 후 데이터 세트는 다양한 조건과 시나리오에 노출되었을 때 인식 시스템의 성능을 이해하는 데 유용합니다.

Drive North Social Post-200px.jpg

2020년 7월 6일 - VSI는 시리즈의 첫 번째 드라이브인 Automated Drive North를 출시할 예정입니다. 차량은 미네소타 북부, 위스콘신, 미시간의 어퍼 반도를 경유하여 앤아버(MI)로 이동합니다. VSI는 구불구불한 도로, 낮은 가시거리, 변화하는 날씨, 야생동물 등 북쪽 환경에 광범위하게 노출되어 다양한 조건의 데이터를 수집할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 여정은 디트로이트의 American Center for Mobility에서 마무리되며, VSI는 차량 파트너인 FLIR와 함께 자동 긴급 제동 테스트를 계속할 예정입니다.

7월 말에 VSI는 Automated Drive North를 완료하기 위해 미니애폴리스로 돌아옵니다. 차량은 미시간 주 디트로이트에서 일리노이 주 시카고, 위스콘신 주 매디슨을 거쳐 미네소타 주 미니애폴리스에 다시 도착합니다. 이 드라이브는 데이터 수집을 위한 보다 도시적인 환경을 제공합니다.