星期二, 三月 19, 2024 了解 Neutrino SWaP 系列 由于您的 Cookie 设置,此视频不可用。 在本视频中,OEM 技术服务经理 Colin Hardy 介绍了 Neutrino SWaP 的集成基础知识,并说明了在哪里可以找到更多详细信息。这些紧凑型模块采用 Teledyne FLIR 的高工作温度 (HOT) FPA 技术和 FL100 线性微冷器,设计用于集成到需要长寿命、低功耗和低振动安静运行的耐用型产品中。 无论是小型万向架、手持设备、安防摄像头、目标设备还是资产监控应用,Neutrino SWaP 都能提供无与伦比的性能、简化的开发和可靠的操作。 相关文档 Neutrino SWaP 系列数据表 Neutrino IS SXGA 数据表 Neutrino IS VGA 数据表 Neutrino LC IS 27-275 数据表 Neutrino Ground ISR 系列数据表 Neutrino 系列手册 应用说明 Teledyne FLIR 红外低温制冷可靠性 红外热像仪镜头选择的 12 个考虑因素 相关文章 文章 Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics 了解详情 文章 比较热像仪模块的灵敏度 了解详情 白皮书 Overcoming the Challenges of Bringing AI to the Edge 了解详情