星期三, 七月 10, 2024 如何连接您的 FLIR Boson 热像仪核心 由于您的 Cookie 设置,此视频不可用。 在本视频中,OEM 技术服务经理 Colin Hardy 探讨了来自 www.OEMcameras.com 的现成接口模块与 Boson 或 Boson+ 的无缝集成。 这些接口板经过专门设计,可通过提供电源、控制、功能及简化热像仪的整体设置来优化集成过程。 相关文档 Boson+ 数据表 Boson+ CZ 数据表 Boson 数据表 Boson 设计数据表 Boson 系列宣传册 影响辐射温度测量的5个因素 应用说明和工具 Boson 相机调整应用说明 Boson FFC/NUC 控制应用说明 Boson 开发板应用说明 Boson 镜头选择器工具 BOSON GUI 下载 Boson GUI 3.0 应用程序下载 Boson GUI 3.0 快速入门指南 Boson+ GUI 4.2 应用程序下载 BOSON SDK 下载 Boson 2.0.6 IDD 和 SDK Boson 3.0 IDD 和 SDK Boson SDK 文档 相关文章 视频 FLIR Boson 和 Boson+ 的视频接口 立即观看 视频 使用 FLIR Boson 和 Boson+ 进行 AGC 和调节 立即观看 视频 Boson+ GUI 4.2 指南 立即观看