宝马集团在其汽车中采用红外热像仪

宝马集团,在全球通称BMW,是世界上负盛名的汽车品牌之一。BMW是奢华、高质量、安全、环境友好型汽车的代名词,全都配有最新科技。

安全性是宝马集团内部十分严肃对待的一项问题。新技术纷纷被用于避免交通事故,以及在万一发生交通事故时减少受伤人数。

夜间驾驶:发生交通事故的风险是白天驾驶的两倍。

交通事故统计数据表明,夜间驾驶面临着巨大的潜在危险。在德国,大约50%的致命性汽车交通事故发生在夜间,尽管平均75%的驾驶活动在白天完成。这意味着夜间驾驶发生交通事故的风险是白天驾驶的两倍。美国的情况类似。夜间驾驶占所有驾驶活动的28%,55%的致命交通事故发生在夜间。

整个欧洲的交通事故统计数据同样引起对夜间驾驶问题的深思。据估计,大约560,000人夜间在欧洲交通事故中受伤,并且大约23,000人死亡。

提高夜间驾驶安全性

多年来,BMW一直致力于开发创新技术,旨在让驾驶员在夜间轻松驾驶,同时提高总体道路安全。具有更高亮度和更大照明范围的氙气灯,水平旋转汽车头灯确保极大改善前方道路照明的“自适应汽车头灯”以及自动打开和关闭汽车头灯的“远光灯辅助系统”仅是安装在BMW汽车中辅助驾驶员夜间驾驶的其中几项创新技术。

Russ先生解释道:“BMW夜视系统的一大目的是检测有生命的对象,如行人和动物,他们在漆黑环境中不会发光。”凭借红外热像仪,可以检测到大约300m距离处的人。这比汽车头灯探照距离要远得多。及早检测到行人意味着发生更少的致命事故。而且及早检测到动物,尤其是在北欧国家,可以拯救司机的性命。例如,撞到驼鹿会导致严重受伤。

另一项帮助司机在夜间和各种天气状况下获得更好视力的新近创新是“BMW夜视”系统。该系统的核心是FLIR红外热像仪。BMW是开始将此项技术用于汽车的首家欧洲高档轿车制造商。