Teledyne FLIR 推出 Tau 2+ 性能增强和灵敏度增高的长波红外热像仪模块

/contentassets/c32414a96bae41bf8c7a86ce158321c0/tau2-announcement_v2.jpg

隶属于 Teledyne Technologies Incorporated(纽约证券交易所 [NYSE] 代码:TDY)的 Teledyne FLIR 今天宣布推出 Tau 2+,这是 Teledyne FLIR 灵敏度较高的长波红外 (LWIR) Tau 2 热像仪。Tau 2+ 同样配备了可靠且广泛采用,并在实际应用中得到验证的 Tau 2 机械、电气和光学接口,是一款简易版替代产品,但灵敏度提高了 1.5 倍,并采用完全重新设计的图像处理引擎,可显著提高清晰度和对比度。

“Tau 2+ 是适用于具有挑战环境的热像仪模块,尤其是在远距离探测小巧、难以发现的目标时,”Teldyne FLIR 原始设备制造商 (OEM) 机芯产品管理副总裁 (VP) Dan Walker 说。“改进的长波红外热成像 (LWIR) 性能和可靠性使其继续成为无人载具、安防应用场景和热像瞄准具的良好热像仪模块。”

 

在更远的距离上探测物体

Tau 2+ 的噪声等效温差 (NEDT) 低于 25 mK(毫开尔文),是行业通常标准的一半,可显著提高检测、识别和确认 (DRI) 性能。凭借 Tau 现有的大量可供选择的镜头,以及为集成商设计的光学元件提供的简单光学接口,这种改进的 DRI 现在已经可以应用于多个视场角 (FOV)。

 

解析关键信息

Tau 2+ 具有同类产品中较好的图像处理算法,可在具有挑战的环境中提供更清晰的热细节。最小可分辨温差 (MRTD) 达到新的水平,场景对比度增加,黑色更黑、白色更白,图像噪音低。Tau 2+ 用对比度更高和更清晰的图像来解析关键信息。

 

专为集成商而设计

采用共享的 Tau 2 接口,并可联系位于美国的高素质技术服务团队获得集成支持,从而可以降低开发风险并缩短上市时间。Tau 2+ 真正为集成商而设计,拥有业内齐全的镜头选择和全面的产品文档,并有着多年的 Tau 系列生产经验。现成的商用连接器包括 USB、CMOS、Camera Link 或以太网。

Teledyne FLIR Tau 2+ 全球有售,可向 Teledyne FLIR 及其授权经销商购买。想了解更多信息,请访问 oem.flir.com/tau-series

 

观看 - Tau 2+ 产品推介